This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:UART作为GUI接口

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667372/msp430fr6047-uart-as-gui-interface

部件号:MSP430FR6047

您好,

上所述

MSP430FR6047 为更新的USS设计中心GUI使用I2C接口,其中原始1.0 硬件和GUI使用UART。

对于使用UART的客户来说,GUI更有用。 是否可以将GUI配置为使用UART?

Vsefolod。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vsefolod您好,

    目前,我们没有计划切换回UART接口。 如果客户正在使用我们的GUI,他们是否有特定的原因想要UART? 我还会向您发送一封电子邮件,让您离线讨论。