This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430 VCC斜坡规范

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667359/msp430f5438a-msp430-vcc-ramp-spec

部件号:MSP430F5438A

大家好,请支持问题below.e2e.ti.com/.../slaz290w.pdf

我们正在研究使用我们的MSP430微型系统时发生的重置和不稳定性。

我们找到了一份勘误表(附件),其中列出了SYSmark 16错误(第27页)。 我们认为它是我们问题根源的候选国之一。

 

我们的Vcc斜率比本错误描述中指定的要高得多,但是在开机后至少几毫秒内就会发生。 遗憾的是,勘误表没有给出任何时间范围。

 

如果我们的快速VCC在加电后至少几毫秒内出现斜坡,我们是否容易发生SYSmark 16错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    是的,您可能会受到SYSmark 16的影响。 在达到电压电压水平后,需要进行快速VCC斜坡。 通常,由于建议在MSP430附近的VCC上使用去耦帽,因此这不是问题。 您的主板上有什么去耦合帽? 如果您无法从外部减小步进斜率,您可能需要增加去耦合上限值,以便将RC常数添加到斜率。