This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最高海拔高度

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664413/maximum-altitude

您好,  

我想在大约20 km 的海拔高度拍摄MSP432。 此控制器是否仍在该环境条件下工作? 如果有人知道,走路的距离是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    环境条件是否在设备数据表中的"绝对最大额定值"范围内@ 20公里? 如果不是,很可能不会。
    也就是说,根据设备必须在该海拔高度停留的时间,您的设计始终可以提供绝缘,以在特定时间段内保护设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中没有关于海拔的信息,这就是我为什么要问的原因。 设备将在该海拔高度停留数小时,甚至数天,并被压缩,以便温度保持在参数范围内。 我的问题是,它是否能够承受低压力,还是会闪耀。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,

      我曾尝试与一些同事研究这个问题,我们相信不会因为压力而出现任何闪燃问题。  这是一个低电压设备,因此每段距离的电压相当低。 问题是这一高度的电离和辐射。  

    此致,

    Chris