This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG439:MSP430FG439 LCD显示屏

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG439, MSP430G2553, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666495/msp430fg439-msp430fg439-lcd-display

部件号:MSP430FG439
主题中讨论的其他部件: MSP430G2553,CCStudio

您好,  

我需要通过2.8 将TFT 240 X 320 v1.1 (TJCTM2.4028万-SPI) LCD显示屏连接到MSP430FG439。 我想知道如何做到这一点。  

我感谢你的答复。  

感谢您,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否查看了所有手册????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 很高兴听到你的声音。  

    是的,我读了一些。 但我找不到所需的信息,可能是因为缺乏知识。  

    你能告诉我怎么做吗?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种IDE??? 我建议使用Code Compose Studio (CCStudio)作为IDE,因为BoosterPack产品页上的软件包包含一个CCS项目,其中包含您可以修改的源代码。 有关详细信息,请参阅BoosterPack用户指南。 可在此处找到软件包。 有关修改LCD控制器或ADC的信息,请参阅MSP430 MSP430G2553产品页上的数据表和用户指南。 有关在MSP430器件上使用LCD控制器的详细信息,请从本文档开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *更正:MSP430FG439产品页...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的,我正在使用最新版本的CCS。 你的观点是对的:)是的,我发现你所提到的是同样的,它目前是有用的。 MSP430G2553目前对我来说更具资源性。 我花时间修改它以用于我的项目,因为我还在编码时进行测试。 我仍在练习。 非常感谢您的善意考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您... 祝您一切顺利... :)