This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430G2755:使用MSPDebug堆栈进行编程

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667284/linux-msp430g2755-programming-with-mspdebug-stack

部件号:MSP430G2755

工具/软件:Linux

您好,

我正在尝试使用BeagleBone绿色无线来使用Spy by Wire接口和MSP调试堆栈对MSP430G2755微控制器进行编程。  我的应用程序要求使用逐线间谍接口。  我已经从TI网站上提供的源文件生成了我自己的libmsp430-so。

微控制器和BeagleBone之间的连接是使用MSP430 FET实现的。 BeagleBone正在运行Debian 9.1。  

我正在使用slau656b.pdf部分3.1 中提供的示例代码,并使用以下参数进行编译:

gcc -fpic test.c -o test libmsp430-so -share

最初,使用了最新版本的MSP调试堆栈(修订版x),但在运行编译代码时收到分段错误。 在联机研究并发现其他用户遇到的类似问题(请参阅 此处)后,我尝试切换到MSP调试堆栈的版本r。 这产生了同样的结果。  

是否可以使用此设置对MSP430G2755进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对BeagleBone Green无线主板一无所知,但也许它可以直接(由IO)用作SBW主设备,而不需要任何胶水逻辑或设备。 喜欢Raspberry Pi ...
    forum.43oh.com/.../