请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2755 工具/软件:Linux
您好,
我正在尝试使用BeagleBone绿色无线来使用Spy by Wire接口和MSP调试堆栈对MSP430G2755微控制器进行编程。 我的应用程序要求使用逐线间谍接口。 我已经从TI网站上提供的源文件生成了我自己的libmsp430-so。
微控制器和BeagleBone之间的连接是使用MSP430 FET实现的。 BeagleBone正在运行Debian 9.1。
我正在使用slau656b.pdf部分3.1 中提供的示例代码,并使用以下参数进行编译:
gcc -fpic test.c -o test libmsp430-so -share
最初,使用了最新版本的MSP调试堆栈(修订版x),但在运行编译代码时收到分段错误。 在联机研究并发现其他用户遇到的类似问题(请参阅 此处)后,我尝试切换到MSP调试堆栈的版本r。 这产生了同样的结果。
是否可以使用此设置对MSP430G2755进行编程?