请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
是否有任何方法只在一个命令行上触发输出?
例如,在库(ROM_MAP.h)中,我们有GPIO命令MAP_GPIO _setOutputLowOnPin,MAP_GPIO _setOutputHighOnPin和MAP_GPIO _toggleOutputOnPin。 使用此功能,我可以同时触发多个端口...但是,我不能在同一个命令中将一个端口置于高逻辑级别,将另一个低逻辑级别。
我想:
action_output (bx0.0011万);//将触发从0到1的输出,输出2到7将关闭。 如果存在此命令,我将能够同时触发我所需的所有端口,我只需修改"variable =(bx0.0011万)"以更改输出。
我在过去几天一直在尝试这种方法,我读过一些关于"指针"的信息。 但我不知道这是否是我所需要的正确途径。
有人能帮我找到解决办法吗?