This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5508:它是否支持F5508?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5508, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667242/rtos-msp430f5508-does-it-support-f5508

部件号:MSP430F5508
主题中讨论的其他部件: MSP430F5529

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我想尝试TI-RTOS。 在浏览文档时,我有点困惑。 RTOS是否支持MSP430F5508?

我修改了tirtos.mak,将MSP430F5508包括在 MSP430DEVLIST中。 生成示例后,我没有看到MSP430.5508万文件夹的文件夹。 于是我导入了MSP430F5529 (发射板)的示例,然后将目标器件更改为MSP430.5508万。 这两种情况都不起作用。

返回检查RTOS GET START文档,它没有告诉我生成示例后的下一步是什么? 例如,我想使用空示例,我需要为MSP430F5508做些什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peng,

    TI-RTOS本身不支持MSP430F5508。 但它确实支持MSP430F5529。 这些设备属于同一个系列,因此所编写的大部分内容都适用。 如果要使用MSP430F5508,则需要通过TI-RTOS将其移植到MSP430F5508。这主要包括更改HAL文件以匹配MSP430F5508而不是MSP430F5529。