This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5739:MSP430:软重置失败:无法与FET通信

Guru**** 2616445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5739, MSP-EXP430FR5994, MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665749/ccs-msp-exp430fr5739-msp430-failed-soft-reset-could-not-communicate-with-fet

部件号:MSP-EXP430FR5739
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430FR5994MSP430FR5739

工具/软件:Code Composer Studio

我在过去一周左右一直在使用MSP-EXP430FR5739进行开发,最近,当对CCS编程时,无法使用“MSP430:软重置失败:无法与FET通信”进行编程。 重置主板后,它是否显示运行新代码?

由于我经常在Mac上开发,我使用MSP-EXP430FR5994板作为其中一个MCU的编程器,但是我的网络应用程序需要两个(而且我只有一个Mac兼容的编程器-因此只有一个是调试程序)。

我不确定为什么Windows One无法编程。 硬件为1.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否找到MSP-EXPFR5994以测试其是否工作? 如果MSP-EXPFR5994工作正常,则可以让MSP-EXPFR5994的编程器调试MSP430FR5739。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经用5994对5739主板进行了编程/调试,但是我只有一个,不想一直交换电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EXP430FR5739编程器似乎有一些问题。 为了确保编程器能够降低负载,您可以找到一个切换LED项目来查看现象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我运行了一个简单的LED切换程序,它闪烁正常。 我已经刷新了我的原始项目代码,现在也可以正常工作。 需要注意的是,我已从板上拔下无线电模块。 eUSI_A0的eUSCI引脚与编程器的TXD/RXD引脚之间是否存在冲突? 我将尝试在eUSI_A1外运行无线电,看看问题是否仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已调换了外围设备,但我的代码仍然导致错误(闪烁草图程序正常)。 我不明白我的代码可能会有什么问题,导致设备编程失败?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以上传测试代码进行分析? 或者您是否可以将代码迁移到FR5994? 由于这两种设备相似。如果代码在FR5994中运行良好,则代码看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试移植到5994并报告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我们花了一些时间才回来。 由于SPI/UART引脚排列完美,因此移植非常直接。 使用板载EZ-FET Rev 1.3 可正常编程。 这是否意味着5739板载编程器存在问题? 很明显,5739编程器不喜欢我的代码!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rhys

    因为MSP-EXP430FR5739是EVM的旧版本。 Mac或Linux版本的Code Composer StudioTm集成开发环境不支持此功能。 如果您要使用这些操作系统,我们建议您选择其他许多MSP启动板中的一个。 您说过您使用Mac和CCS,对吧? 如果是,这就是问题所在。 要解决此问题,您可以尝试IAR或Windows系统。 很抱歉。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    正在使用旧的EXP5739编程器在Windows机器上对发生故障的设备进行编程。

    正在使用EXP5994板载编程器在Mac上对成功的设备进行编程。

    我采用了将带状电缆编程器组合在一起的方法,因此在EXP5994编程器之间切换设备不会带来太多不便(但仍然不理想)。