This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:CC430频率漂移过温

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666779/cc430f5137-cc430-frequency-drift-over-temperature

部件号:CC430F5137

我们运行的CC430为433MHz,并进行CW测试。 将温度从25C更改为85C时,我们会看到频率的大幅偏差,约为几百kHz。 基于振荡器容差和稳定性,我们的容差只能为36kHz。 对设备执行硬重置可解决问题,频率将准确跟踪到预期的位置。 从85C移动到25C时也会发生同样的情况。 变化的斜坡速率为3C/min,右侧设置为35 %。  

我有兴趣了解CC430或C1101在机罩下执行频率校准的操作,以及在运行CW测试时它对温度变化的脆弱性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC430是分组无线电,跨温度范围的CW测试没有意义。 发动机罩下的功能-在用户手册中记录。 整个文档中都提到了定期校准。 一些摘录:

    25.3 .3.7 .2活动模式对讲机有两种活动模式:接收和发射。 这些模式由CPU使用SRX和STX命令频闪灯直接激活。 必须定期校准频率合成器。 有一个手动校准选项(使用SCAL频闪灯)和三个自动校准选项,由MCSM0.FS_autocal设置控制: •从空闲转到RX或TX (或FSTXON)时进行校准•从RX或TX转到空闲时进行校准每•四次从RX或TX自动转到空闲时自动校准

    VCO.VCO-1 25.3 3.10 和PLL自校准VCO特性随温度和电源电压变化以及所需的工作频率而变化。 为确保可靠的操作,对讲机包括一个频率合成器自校准电路。 此校准应定期进行,并且必须在打开电源后和使用新频率(或通道)之前执行。

    [编辑] CC430是一个具有MCU的cc系列对讲机,因此最好在与对讲机相关的论坛中提出与对讲机相关的问题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这完全回答了我的问题!

    [也是编辑]我原以为这是低于1GHz的论坛,但如果我输入部件号并选择问题,它将论坛限制为原始论坛的子集,不包括低于1GHz的论坛:(