This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430fr5994:msp430fr5994 i2c主传输和接收

Guru**** 2533320 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663171/msp430fr5994-msp430fr5994-i2c-master-transmit-and-receive

部件号:MSP430FR5994

我 需要使用i2c主接收和传输功能 来到达传感器寄存器,但我无法处理此问题。 我该怎么做?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用一些资源来学习如何实现成功的I2C通信。 首先是 MSP430FR5994用户指南,它为您提供了背景知识,并显示了用于初始化和使用I2C外设的寄存器。 另一个很好的资源是应用报告,它侧重于MSP430 (SSLAA734)上常见串行通信问题的解决方案

    查找开始位置的最佳方法是使用 TI资源浏览器 查找MSP430FR5994的几个I2C示例,这些示例显示了在MSP430上实现和使用I2C的一些最常见的方法。 需要记住的一点是,这些示例仅提供生成代码的起点,而不提供全密钥解决方案,因为每个I2C实施都有一些不同(即从属地址, 您可以在所用传感器的数据表中找到)。 希望这能帮助您开始编写解决方案!

    此致,

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按照建议,请首先尝试了解用于单独发送和接收的代码片段:)
    然后,在掌握上一个时,您可以尝试合并它们。
    祝你好运。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果对此线程的支持已完成,请选择"已解决",以便我们相应地将其关闭。 感谢您的帮助!

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将继续并关闭此线程并将其记录以进行跟踪。 如果您有任何其他问题,请随时发布另一篇E2E帖子,以便尽快解决。

    此致,

    马特