This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432是否有类似SLAC710c的文档?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666815/msp432p401r-is-there-a-document-like-slac710c-for-msp432

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件: MSP430FR5994

我花了3个多月的时间开发在MSP430FR5994 Launchpad上运行的软件...而没有使用MSP430 DriverLib。 现在,我想将该软件转换为MSP432P401R Launchpad,并添加新功能,如浮点,输出到图形显示等,这些功能可通过新的,更快的H/W实现

我相信有一个工具可以帮助转换,我很快就会开始研究。 但我不仅想转换我的软件,还想添加到软件中。 我需要SLAC710c之类的产品,但重点关注MSP432,而不是MSP430。 我需要一堆独立的示例...没有SDK,没有DriverLib,没有RTOS,没有MSP432 ROM ...只是独立的C代码示例... 我还没有找到它们。  我想要用我自己的手指输入CCS的代码。 我完全理解的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您很幸运:  

    它覆盖了一束芯片,包括msp432。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,丹尼,我会检查一下。 你有很多选择,我很感谢你提供的东西;不是所有的东西都包括在内(I2C,SPI,ADC,LPM等),但这是一个很好的地方来获取我的方位。 据我所知,在转换到MSP432时,需要一个新的中断表;当我查看您的文件时,我没有注意到一个中断表。 您是否使用了中断? TI是否计划为非{SDK/DriverLib/RTOS}用户提供示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定"新中断表"的含义,因此有两个可能的答案:

    1)引入芯片时,TI提供的启动文件不包含ISR的特定名称-它们都是IntDefaultHandler,也称为Luminary的处理方式。 以后的发行版确实具有特定于外设的名称。

    2)驱动程序库的工作方式是将ISR复制到RAM,然后“注册”您的ISR。 我提前使用了特定于外设的名称,并直接使用它们,而不是基于RAM的中断。

    例如,您将在ta0_oc.c中看到以下行:

    //tmra0 ccr1..6 ISR
    void TA0_N_IRQHandler (void){
    

    您应该在启动文件中找到TA0_N_IRQHandler()。

    此方法与CMSIS和其他供应商处理中断的方式一致,不需要额外的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基于中断的UART (仅TX)例程也有类似的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在资源资源管理器中找到寄存器级别示例以及您提到的其他示例:

    dev.ti.com/.../

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有回复的人。

    我发现了slac698,这正是我想要的,但出于某种原因,直到今天才发现。 与互联网上的任何书籍或代码相比,slac710c帮助我了解MSP430的工作原理。 我希望我也能就slac698说同样的话。

    我也发现了

    www.microdigitaled.com/ARM/MSP432_ARM/Code/MSP432_red_codes.htm