This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:如何在IAR中更改地址设计,如CCS中的.cmd文件?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666687/msp430f5438a-how-to-change-address-design-in-iar-like-cmd-file-in-ccs

部件号:MSP430F5438A

尊敬的各位:

在我的应用程序中,我需要在闪存中保存更多数据,我已经使用过infoD,infoC和infoB。我知道不能使用infoA段,所以我认为我可以使用FLASH2段的一部分来保存用户的数据。在CCS中, 我可以在.cmd文件中更改地址。如何在IAR中更改地址? 我们是否有此指南来讨论此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damien,  

    如果我理解正确,您将尝试在IAR中的链接器命令文件中创建一个新的部分用于数据存储。 MSP430系列微控制器调试闪存问题的4.3 部分 介绍了如何在CCS和IAR中正确分配和分区闪存。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇,非常感谢。 :)