This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6736:配置跳线以为EVM430-F6736供电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666407/evm430-f6736-configuring-the-jumpers-to-power-the-evm430-f6736

部件号:EVM430-F6736
主题中讨论的其他部件:MSP430F6736

尊敬的各位

我正在使用一 个EVM430F6736能量计。 我在通电过程中遇到问题。  我已遵循以下步骤。

1.我配置这些跳线:JP4 (跳线到VCC_PL)

                       JP2 (此处有跳线)

     AUX1 y AUX2 (每个跳线一个)     

其它跳线未配置。

2.将中性线连接至V-(如下图所示)。将线路(230 VAC 50 Hz)连接至V+ 和I+。 我使用灯(12 W)作为负载。 我将空档连接到负载的其中一个端子。 另一个负载的端子连接到I-。

我使用I+和I-,因为此EVM只有一个电流变压器(因此,我不使用I'+和I'-)。

完成上述步骤并为EVM通电后,指示灯亮起,但EVM熄灭(显示屏和LED熄灭)。 目前我在R27处没有3.3 V DC (VCC_PL,DVCC和AVCC (引脚9 MSP430F6736)也是如此)。 在这些标签中,我有0 V DC。 两分钟后,我的标签中大约有3.3 V DC。 微控制器已通电,但显示屏和LED熄灭。 我不知道为什么。 我认为它们应该打开,EVM应该是计量的。

3.我在IAR 5.60 中配置示例代码(slaa517)(查找并加载和重建emeter-toolkit-6736.EWP 和 emeter-6736.EWP)。 没有问题,只有一个警告。

下一步是将文件 calibration-config.xml标记第356行中的“端口名”更改为 连接到计量器的COM端口

稍后我 运行calibrator.exe文件,左上角的按钮(COM端口)为红色。

我不知道如何解决这些问题,你能帮我吗? 谢谢你。

Miguel García í n。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我怀疑您没有安装AUX3跳线,这就是液晶屏无法正常工作的原因。 请尝试添加它,并告诉我是否有帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    这就是问题所在,此时EVM运行正常。 如果我使用GUI,也可以。

    我知道,在正常的操作中,跳线必须关闭。 你已经解决了我的问题。 非常感谢。

    非常感谢。

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常棒! 感谢您告诉我。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序