Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736
主题中讨论的其他部件:MSP430F6736
尊敬的各位
我正在使用一 个EVM430F6736能量计。 我在通电过程中遇到问题。 我已遵循以下步骤。
1.我配置这些跳线:JP4 (跳线到VCC_PL)
JP2 (此处有跳线)
AUX1 y AUX2 (每个跳线一个)
其它跳线未配置。
2.将中性线连接至V-(如下图所示)。将线路(230 VAC 50 Hz)连接至V+ 和I+。 我使用灯(12 W)作为负载。 我将空档连接到负载的其中一个端子。 另一个负载的端子连接到I-。
我使用I+和I-,因为此EVM只有一个电流变压器(因此,我不使用I'+和I'-)。
完成上述步骤并为EVM通电后,指示灯亮起,但EVM熄灭(显示屏和LED熄灭)。 目前我在R27处没有3.3 V DC (VCC_PL,DVCC和AVCC (引脚9 MSP430F6736)也是如此)。 在这些标签中,我有0 V DC。 两分钟后,我的标签中大约有3.3 V DC。 微控制器已通电,但显示屏和LED熄灭。 我不知道为什么。 我认为它们应该打开,EVM应该是计量的。
3.我在IAR 5.60 中配置示例代码(slaa517)(查找并加载和重建emeter-toolkit-6736.EWP 和 emeter-6736.EWP)。 没有问题,只有一个警告。
下一步是将文件 calibration-config.xml标记第356行中的“端口名”更改为 连接到计量器的COM端口
稍后我 运行calibrator.exe文件,左上角的按钮(COM端口)为红色。
我不知道如何解决这些问题,你能帮我吗? 谢谢你。
Miguel García í n。