This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2418:如果将引脚1.2 降低到2V,MSP430是否会受到损坏?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666689/msp430f2418-will-msp430-get-damaged-if-pin-1-2-is-pulled-down-to-2v

部件号:MSP430F2418

团队,

您能否帮助解决以下客户问题:

我正在调查一个PCB上的组件的问题。

该部件连接到一个微针脚,该针脚设置为输出高电压,但连接的部件出现故障,导致针脚上的负载为20欧姆。

处理器:                                         MSP430F2418

图:                                                     WFP 1.2

VCC:3.2                                                    伏特

附加组件:                  压电蜂鸣器

因此,针脚被拉至2伏。  问题是如果更换了故障部件,微控制器针脚的预期损坏是什么。

我知道,当存在负载时,微动器将无法正常工作,但它是否会在无法正常工作时损坏微动器。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Viktorija,

    只要 不违反MSP430F2418数据表的绝对最大额定值和输出(端口P1至P8)中的规格,设备就不会损坏。 更具体地说,确保施加到引脚的电压在VCC +/- 0.3V范围内,并且引脚上的输出电流小于6mA。

    如果违反这些规格,我们无法保证设备的功能。 我们也无法描述零件将如何失败或失败的可能性,因为它会因应用程序的不同而有很大差异。

    此致,

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。