请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 我们将参加由TI赞助的IICDC 2017-18竞赛。 我们的项目使用MSP432板。 MSP432 IC在板上执行代码时正在加热。 板上的3.3V与接地引脚短路。
请帮助我们解决此问题,因为我们需要在2018年2月26日提交产品演示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将参加由TI赞助的IICDC 2017-18竞赛。 我们的项目使用MSP432板。 MSP432 IC在板上执行代码时正在加热。 板上的3.3V与接地引脚短路。
请帮助我们解决此问题,因为我们需要在2018年2月26日提交产品演示。
阿米,
听起来可能是跳线将3.3V短路到GND,或者主板已损坏。
如果跳线仍处于开箱时的位置(请参阅 《MSP432 LaunchPad用户指南》中的第一个图),则说明主板已损坏,您需要将其更换。 完成此操作的最快方法是在这种情况下联系竞赛组织者。 该网址是:ti-india-dc@list.ti.com。
此致,
Bob L.