This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:关于使用EVM430-FR6047的USS

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666179/evm430-fr6047-about-uss-using-evm430-fr6047

部件号:EVM430-FR6047

社区成员,您好

第一次提问。

我有两个问题。

(1)

显示“An error was encountered while running the algorith.(运行算法时遇到错误。)”,

当我使用USS时,显示错误“An error was encountered while running the algorithm”(运行算法时遇到错误)。

这是什么意思?

我无法从数据表中找到错误代码的说明。

如果您有详细说明,请告诉我。

 

(2)

查看USS,CH0_OUT和CH0_In,CH1_OUT和CH1_In的电路图。

我们必须在此处连接吗?

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.这是一个一般错误。 它可能是某种关联或解释错误。 您能否提供一些设置的详细信息,如传感器类型,频率等? 如果您也提供了配置文件,我可以查看一下。 您是否能够成功捕获ADC波形? 您是否收到任何其他错误类型?

    2.在典型设置中,传感器需要同时连接TX和RX,是的,应按此方式连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie
    感谢您的回复。

    1.对不起,设置时没有参数数据。
    但是,在当时,ADC捕获成功采集了波形。

    有关错误类型的详细信息,数据表中是否描述了详细信息?

    2.我们希望从外部向EVM (EVM430-FR6047)发送信号并进行测量。
    例如,它将信号从EVM发送到FG (函数发生器)并将其用作触发器。 之后,EVM将从FG获取信号。 (UP0至DOWN,DOWN0至UP)
    这是否可行?
    如果不能,怎么可能?
    如果有任何问题,请告诉我。

    此致。