This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:将黑色启动板的XMSP432替换为MSP432生产硅片。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666257/msp432p401r-replacing-the-xmsp432-of-the-black-launchpad-with-msp432-production-silicon

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件: MSP432P4111

大家好,

只是想问一下我是否要更换MSP432 Black启动板上的原始MCU

生产类型为MSP432P401R,而不是使用原装XMSP432P401R。

这是否会影响主板上内置XDS110的编程性能?

我之所以想这样做是因为上次XMSP版本在ADC14上有勘误表的问题。

在这种情况下,即使提供了滤波器并使用良好的LDO将其打开,也会导致读数跳读数。

请提供建议。  

谢谢!

Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,
    是的,您可以用生产类型替换XMS硅。 我没有在MSP432P401R上尝试过,但在MSP432P4111上尝试过,内置的xds110没有任何问题。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris先生:

    谢谢。 这回答了我的问题。
    首先,我想购买MSP432 Red Launchpad。
    我注意到TI将芯片本身发布给了分销商,以便购买IC。

    此致,
    Leo B. Pestañas ć