This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:ADC12_b

Guru**** 2613325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663076/ccs-msp430fr5969-adc12_b

部件号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

在ADC12_b差分模式中...当我不使用P1SEL1和P1SEL0时,输出电压仍在显示...由于我没有使用SEL1或SEL0配置引脚,这怎么可能,那么微控制器识别此引脚如何用于差分模式的模拟通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否看到这些PIN上的值发生变化? 或者,您是否只是看到恒定电压?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您对此有任何更新吗? 如果很快没有响应,则此线程将由于不活动而关闭。

    此致,
    Nathan