This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR4133:TI商店的顶部和底部缺少增压器组件标题

Guru**** 2614245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666385/msp-exp430fr4133-from-the-ti-store-missing-booster-pack-headers-on-top-and-bottom

部件号:MSP-EXP430FR4133

大家好,

 

我遇到了第二个客户支持问题,即 MSP-EXP430FR4133 上没有焊接任何接头,也没有单独提供。 我个人在新发布的时候得到了这个洗发台,它上面有预期的男性标题,底部有女性标题。 我们还会在用户指南中说明和说明这一点。

 

我知道我们在之前的发布板中对其进行了几次更改,但我只是想检查一下,看看我们自己的TI商店的最新批次是否存在任何问题? 这两份订单都是上周或两周的新订单。 如果需要,我可以提供更多详细信息。

 

谢谢!

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Billy:

    我们未发现LaunchPad没有标题的任何问题。  您能否与您报告缺失标题的两位客户核实,以了解他们拥有哪个版本的LaunchPad?  它应印刷在主板右上侧的丝网印刷中。

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    当然,附件是一张图片。 TI商店订单已~2周。 其版本为1.1。 另一个是本周的订单。 都来自TI商店。 我确信TI商店的所有库存都缺少标题,因此我们可能想让Bill B知道,否则我不确定提取这些标题的正确流程。

    谢谢!

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Billy,我将与团队一起检查,如果是,请更正剩余库存。

    谢谢!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    比利

    我们通过一些相同版本的MSP-EXP430FR4133清单进行了检查,并且检查的所有套件都正确安装了管座。 请让您的客户发起退货/更换,我们将更换他们的主板。

    谢谢!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Mike,

    那么,我的圈中连续两次出现了什么几率!

    实际上,我已经处理过推动RMA完成的问题,只是我不想继续为每个客户做这件事,直到TI商店耗尽库存。 我想跟基地说,任何已知的生产流程都没有,但听起来不像。

    感谢您当天的快速解决方案!

    比利