This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430f5436a:RTC3勘误表变通办法库?

Guru**** 2613295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666436/msp430f5436a-rtc3-errata-workaround-library

部件号:MSP430F5436A
主题中讨论的其他部件:MSP430WARE

在适用于F5436A器件的slaz286w勘误表中,存在RTC3通报,其中指出:

我找不到这些“RTC库例程”。  它们似乎不是代码示例的一部分,因为RTC的两个示例似乎没有做任何特殊的事情。   我还在MSP430Ware 3.60 中查看过。00.10 在任何地方都找不到任何称为"RTC_Workaround.zip"的信息。

有人能提供建议吗?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到RTC变通办法代码。  对于RTC,您必须一直滚动到代码示例中"R"下的底部。  列出的所有其他项均以 MSP430的“M”开头。
     
    此致,
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    感谢您发布此解决方案。

    此致,
    Nathan