This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:芯片的VCC引脚是否损坏? 如何修复?

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666330/msp430g2553-vcc-pin-of-chip-broken-how-to-fix

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件: Energia

尝试从开发板上卸下芯片时,Vcc针脚意外脱落。 我尝试将它放在试验电路板上,并确保通过电线的断裂端接触到它。 但是,这些拖延似乎不能正常工作。 1秒的延迟,我收到超过5秒的巨大延迟。 今天,它完全停止了工作。 这不是永久解决问题的办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以切断您不需要的另一个DIP IC,并小心地将其焊接到断裂的引脚上-以防引脚尖端断裂。 如果它在完全接近案例的情况下破裂,那么我恐怕您唯一的选择就是 购买新的产品或向TI申请样品。 确保您获得了DIP封装 MSP430G2553IN20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用msp430g2启动板附带的微晶体? 这与延迟不能正常工作有什么关系吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看情况而定。 仅当您要使用LFXT1振荡器时才需要它。 板上没有晶体可能导致延迟无法正常工作*IF*延迟取决于LFXT1振荡器。 有些源代码示例需要焊接晶体,有些则不需要。 因为你不知道你到底在做什么拖延-我不能肯定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我试图在试验电路板上安装损坏的MSP430G2553芯片,用临时针脚来安装损坏的针脚。 我可以通过板载仿真器通过简单的闪烁程序对损坏的芯片进行编程。 指示灯闪烁,但延迟无法正常工作。 我在Energia代码中在闪烁之间设置了1000微秒的延迟,但实际上,延迟要高得多,尽管接通和断开的时间比率仍然相同。 为什么会发生这种情况? 是否由于针脚断裂? 是否可以用微晶体固定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果一切正常,则不会改变任何延迟。 最好将芯片放回开发板中,确保芯片确实通过VCC引脚而不是任何其他引脚获得电源。 现在,在试验电路板上有断针和芯片的情况下,您可以使用Energia来使用未知代码-有很多变量,很难判断您的设置到底有什么问题,以及为什么延迟比您预期的要长。

    如果微晶体焊接在试验电路板上,而试验电路板上的延迟工作,则错误延迟的原因很明显:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我强烈建议用一个新的断针替换芯片!
    由于缺乏联系,您永远不知道会发生什么情况。
    让您的生活更轻松,订购新的。

    此致
    Lukas