This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万EVM:LMP9.1万EVM-ADC161S626 SPI接口。带其他板(SPIO4除外)。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC161S626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663065/lmp91000evm-lmp91000evm-adc161s626-spi-interface-with-other-boards-other-than-spio4

部件号:LMP9.1万EVM
主题中讨论的其他部件: LMP9.1万ADC161S626

我们试图将LMP9.1万EVM与自定义板(而不是SPIO4板)连接。

我们能够使用I2C配置LMP9.1万,但无法使用SPI从ADC获取数据。

 

我们尝试了SPIO模式3 (我们在e2e论坛中发现)。 为了确保我们也尝试了其他模式。 以及许多波特率。 但在miso线路上仍然没有输出。

ADC数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc161s626.pdf

正如我在数据表中看到的那样,我们没有看到为此类ADC配置任何寄存器。 它只是时钟(18个时钟脉冲/ 1到5M时钟),数据应该刚刚从miso (dout)中推出

 

这就是我们通过轻触SPIO板的SPI (MOSI)行所发现的。 但这对我们来说也是行不通的。

 

 

 

我们还在论坛(https://e2e.ti.com/support/amplifiers/precision_amplifiers/f/14/p/53.3359万/1967904)196.7904万)中找到了一些MSP430的代码

我们为我们的自定义代码复制了此代码,但这也不适合我们。

 

请告诉我们ADC所需的所有SPIO配置:

波特率:

时钟频率:

CS配置:

SPI Pha:

SPI Pol (SPI Pol):

 

如果ADC有任何其他配置来获取输出?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arjun,
    您的帖子已链接至LMP9.1万 EVM,因此我的小组会支持它。 但是,该问题与ADC ADC161S626有关。 我将把所有权转移给他们。

    此致,
    Jose
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以……  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arjun,

    请参阅ADC161S626数据表中的7.3 .3.1 和7.3 .3.2 部分。 上面的屏幕截图中的DIO是什么? 您是否可以共享主板的示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arjun,

    您是否解决了问题? 如果是,请告诉我们如何操作?