This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5528:USSCIB的SPI总线示例

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665793/rtos-msp430f5528-spi-bus-example-for-uscib

部件号:MSP430F5528

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我有一个正在开发的RTOS项目,需要为SPI总线添加驱动程序。

我已经浏览  了RTOS套件随附的MSP_EXP430F5529LP.c中的所有示例代码。

所有的实施似乎都集中在SD卡,DMA或WiFi上。  

是否有一个更通用的方法的例子?

我将只向外部DAC传输数据。  未从外部设备读取数据。

谢谢你

Roy Nordstrom

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    请参阅TI-RTOS产品页中包含的文档。 具体而言,请参阅《TI-RTOS 2.20 for MSP43x入门指南》(www.ti.com/.../spruhu4)。 第3部分将讨论如何在Code Composer Studio中查找和使用示例项目。 如果您的设备没有找到相应的设备,则应该能够找到类似设备的设备,以帮助您完成所尝试的操作。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    根据您的指示,我进入了资源管理器,找到了用户指南:MSP430 DriverLib for MSP430F5xx_6xx器件。 USI_B_SPI部分似乎有我要查找的内容。 这是否是在RTOS环境中实施SPI驱动程序的正确选择?

    谢谢你

    罗伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    这些示例可以与DriverLib一起使用,您可以将其导入到项目中。 如果要使用内置TI-RTOS驱动程序,则需要专门使用这些项目。 有关如何在资源管理器中查找资源的说明,请参阅入门指南。 DriverLib示例应适用于TI-RTOS。 您只需确保在CCS项目中包含DriverLib。

    此致,
    Nathan