This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:为什么在MSP430Gxx启动板套件中包含Crystal

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666031/msp430g2553-why-crystal-included-in-msp430gxx-launch-pad-kit

部件号:MSP430G2553

大家好,

我很怀疑MSP430G启动板套件中为什么包括一块晶体。

它有什么用途? 在哪种情况下,我们需要使用TAT?

在MSP430G2553中,是否具有内部振荡器?

此致,

安布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anbu:

    MSP430G2553上有一个内部振荡器。 但是,使用外部晶体可以提供更稳定的时钟。 这仅对某些应用程序是必需的,因此是否使用取决于您。 有关 时钟和振荡器的详细信息,请参阅MSP430G2553用户指南(www.ti.com/.../slau144)。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,
     
    如果我在MSP430G启动板中焊接晶体,我是否需要更换任何跳线。
    如何配置?  是否会发生任何影响? 什么是内部时钟频率。

    此致,
    安布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,安布
    您不需要更改任何跳线,但需要通过配置必要的寄存器来选择正确的时钟输入。 有关该信息,请参阅《用户指南》。 MSP430的产品页还将包含可用于入门的示例代码。 随附的晶体为~32kHz。 请再次参阅用户指南和数据表,了解有关时钟频率的信息。 该特定设备的频率将在数据表(www.ti.com/.../msp430g2553)中列出。

    此致,
    Nathan