This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:使用板载仿真器对外部芯片进行编程

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2452, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665993/msp430g2452-programming-external-chip-with-on-board-emulator

部件号:MSP430G2452
主题中讨论的其他部件: MSP430G2553

我有一个MSP430G2启动板套件,它随附一个安装在msp430g2553上的开发板和一个msp430g2452芯片。 我得到了msp430g2452芯片,它在一个预安装程序的试验电路板上工作。 但是,很难反复地将它们交换用于编程。 所以,我尝试使用板载仿真器。 I已按照规定连接VCC,Rst,测试。 我将RxD连接到了WFP 1.1 ,将TxD连接到1.2。 但是,每次我收到一个错误消息(所选串行端口实用程序b:设备初始化失败 的板未连接或不存在)。 如何解决此问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于SBW,您应将EZ-FET VCC,复位,测试和GND连接到试验电路板。 面包板设备的复位销(接地)上的盖子应为1nF (更少或根本没有盖子)。 从复位到VCC应该有上拉电阻器(47k)。 如果没有电阻器,当它从EZ-FET控制中释放时,它将不会运行。 应卸下G2 LP上的所有跳线(以断开EZ-FET和板载LP目标设备之间的连接)。

    http://www.kerrywong.com/2012/04/02/using-msp430-launchpad-as-programr/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用任何其他电阻器吗? 目前我还没有47公里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,30k到50k应该没问题。