This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664308/ccs-msp432p401r-msp432p401r

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

!晚上好¡
您能否给我一个示例,介绍如何在MSP432P401R中使用Code Composer Studio中的AES?
我需要使用AES加密一个!hello单词¡
您能否向我提供有关如何激活AES的所有信息?
!请¡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

     TI资源管理器中有一个示例 ,说明如何使用AES引擎进行加密/解密。 例如 AES256_encrypt_decrypt,可在TI资源浏览器路径下找到:

    SimpleLink MSP432P4 SDK ->示例->开发工具-><选择您的主板>-> Driverlib  

    如果您已经在CCS的独立版本中,则可以在以下路径下找到代码示例:

    C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12\examples\nortos\MSP_EXP432P401R\driverlib

    这当然适用于1.60 .00.12 版。 插入已安装SDK的正确值。
    另外,请注意命名约定,因为MSP432E4也存储在C:\ti和You下  
    可能会意外选择该选项。

    此致,

     Bob L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!但当我在代码编写器v6 studio中编译此代码时,它在行#include<driverlib.h>中显示错误
    也许我需要在项目地毯中添加库driverlib.h,但不知道如何添加此库,您能否告诉我在代码编写器工作室的proyecto中添加库driverlib的步骤? ¡请!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可能尚未下载SimpleLink SDK?  您可以在 此处的SpimpLink MSP432 SDK 页面上找到此信息。

    单击“获取MSP432设备的软件”。 (或 单击此处 获取相同的下载链接)。 选择用于MSP432P4 SDK的Windows安装程序。 目前最新的版本是v.1.60 .00.12。  

    下载后,运行刚下载的可执行文件,并将SDK安装到C:\ti (默认位置)中。

    安装后,重新启动CCS并尝试编译AES演示的代码。

    如果编译仍有问题,请告诉我。 (如果您没有问题,也请告诉我!)

    此致,

     Bob L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!我编译了该程序,但我想在代码编辑器工作室的串行监视器上用一个cicle (for)打印加密字符链,但不知道如何执行,如何执行串行通信,
    请问¿是什么代码还是Metod?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,当我在代码编写器工作室运行此程序时,
    串行显示器上打印的解密字符显示日期加密(XLI),我的数据是(Hi),密钥是(A),您能告诉我为什么解密字符和解密正常数据不一样?

    这是代码

    #include <driverlib.h>
    
    #include <stdint.h>/*
    
    
    statics */
    static uint8_t Data[2]={0x68,0x69};/*Dato o mensaje a cifrar*/
    
    static uint8_t CipherKey[1]={0x61};/* Datauist_ESConfig
    
    
    
    =8简单易
    
    失码
    
    
    
    
    EUSCI_A_UART_CLOCKSOURCE_SMCLK, // SMCLK时钟源
    78, // BRDIV = 78
    2, // UCXBRF = 2
    0, // UCXBRS = 0
    EUSCI_A_UART_NO_PARity, //不奇偶校验
    EUSCI_A_UART_LSB First, // LSB优先
    EUSCI_A_UART_ON_STOP_BIT, //一个停止位
    EUSCI_A_UART_MODE, // UART模式
    EUSCI_A_UART_oversampling_BAUDRATE_generation // Oversampling
    };
    
    int main(void)
    {/*
    	停止看门狗*/
    	MAP_WDT_A_HoldTimer();
    
    
    	MAP_AES256_setCipherKey (AES256_BASE,CipherKey,AES256_KEYLENGTH_256位);
    	MAP_AES256_encryptData(AES256_base, Data, DataAESencrypted);
    	MAP_AES256_setDecipherKey (AES256_BASE,CipherKey,AES256_KEYLENGTH_256位);
    	MAP_AES256_decryptData(AES256_base, DataAESencrypted, DataAESdecrypted);
    
    
    
    /*正在停止WDT */
    MAP_WDT_A_HoldTimer();
    
    /*在UART模式下选择WFP 1.2 和WFP 1.3 */
    MAP_GPIO设置外围模块功能输入引脚(GPIO_PORT_P1,
    GPIO _PIN1 | GPIO _PIN2 | GPIO _PIN3,GPIO主要模块功能);
    /*将DCO设置为12MHz */
    cs_setDCOCenteredFrequency (CS_DCO_Frequency_12);
    
    /*配置UART模块*/
    MAP_UART_INITModule (EUSCI_A0_BASE,&uartConfig);
    
    /*启用UART模块*/
    MAP_UART_enableModule (EUSCI_A0_BASE);
    
    /*启用中断*/
    MAP_UART_enableInterrupt (EUSCI_A0_BASE,EUSCI_A_UART_receive中断);
    MAP_Interrupt_enableInterrupt (INT_EUSCIA0);
    MAP_Interrupt_enableSleepOnIsrExit();
    MAP_Interrupt_enableMaster();
    
    
    易失性无符号int I;
    
    
    对于(i=0;i<3;i++){
    	MAP_UART_SEATDATE(EUSI_A0_base, DataAESdecrypted[I]);
    }
    
    MAP_PCM_GotoLPM0();
    }/*
    
    EUSCI A0 UART ISR -将数据回波到PC主机*/
    void EUSCIA0_IRQHandler(void){
    
    UINT32_t status = MAP_UART_getEnabableInterruptStatus(EUSSCI_A0_base);
    
    MAP_UART_CLEARInterruptFlag (EUSCI_A0_BASE,状态);
    
    IF (状态和EUSCI_A_UART_receive中断标志)
    {
    MAP_UART_TEHData(EUSI_A0_base, MAP_UART_receiveData(EUSI_A0_base));
    }
    
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,
    我终于可以用加密器,我只需将代码放入另一个
    订单

    !非常感谢¡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,
    好的。很好听。 感谢您告诉我。
    -Bob