This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPMATHLIB:请勿使用名为" version.c/.h"和MSPMATHLIB的文件/模块

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPMATHLIB, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666005/mspmathlib-do-not-using-file-module-named-version-c-h-and-mspmathlib

部件号:MSPMATHLIB
主题中讨论的其他部件: MATHLIB

尊敬的各位:

我将要发布一个问题,但我找到了答案,所以我将这两个问题都发布在这里:

我尝试将7.0 MSPMATHLIB与IAR EWB En54.5和MSP430工具版本6.10 .1一起使用。

我首先进入了解释mathplotlib的页面    这说明了图书馆的工作原理,但解释如何使用图书馆的部分显然已经过时,因为图书馆已经包括在IAR和CCS中。

要使用它,我接着遵循IAR的建议:转到我的项目/选项/常规选项/库并勾选“使用MathLib”。 我还在使用数学函数的文件中包括"math.h"。

但在编译时,链接器抛出以下错误:Error[E6]:Program module version redeclared in file C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0 \430\lib\MathLib\MSPHLIB_IAR_MSP430_5xx_6xx_FRxx_lige_small_data.lib


错误的原因是我的代码中有一个“version.c/.h”文件,而mathlib似乎也在使用一个名为“version”的模块。 因此,我想如果您要使用它,您必须将所有"版本"文件重命名为其他名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关解决方案,请参阅POST的末尾。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您发布解决方案。

    此致,
    Nathan