This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:用于晶体的LFXT1输入频率范围

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665082/msp430fr5994-lfxt1-input-frequency-range-for-a-crystal

部件号:MSP430FR5994

团队,

数据表的第36页列出了晶体连接的典型LFXT1频率,即3.2768万,这是预期的。 我们知道最大值和最小值吗? 出于计时原因,我能否连接30kHz晶体? 我想在特定时间唤醒MCU,3.2768万没有给我所需的唤醒间隔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我不是很喜欢晶体,但这个参数是不是--> fLFXT,SW你在寻找什么? 另请参阅第36页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,但这适用于方波旁路。 我想确认晶体输入频率。 如果与方波输入相同,则表示正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我正在检查我们是否有此规格可用。 可能是星期一,我才能得到答案,但我会在收到回复后立即分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie

    Crystal规范是否有任何更新?

    此致,
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿卡什

    我还没有得到回复。 刚刚发送了跟进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LFXT设计适用于32.768 kHz。
    但30 kHz仍接近32.678 kHz。 此晶体可假定为32.678 KHz晶体,不存在显著性能损失的风险。

    晶体的ESR需要与我们建议的晶体振荡容差相匹配。 客户需要选择适当的驱动强度(LFXTDRIVE位)。 最佳做法是在客户PCB上确定哪种驱动强度良好,以获得足够的振荡容差。 无论如何,建议使用此程序,因为晶体性能也是PCB寄生物的函数。

    :www.ti.com/.../slaa322d.pdf

    如果振荡频率进一步偏离,则无法保证操作。 例如,对于100 kHz的调谐叉晶体,很可能出现故障。 我们仅对32.678 KHz设备进行了表征和仿真。 因此,我们无法为振荡频率指定最小值和最大值。