主题中讨论的其他部件:MSP430G2553,
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我一直在尝试使用Qmath格式将两个数字相乘,但我无法获得正确的答案。 加减结果正确。 我正在使用CCS v7和windows7,并且也尝试过CCS v6,它将提供相同的结果。 注:将单个常量乘以2即可。 我使用的代码如下所示:
包括"MSP4S.h"
#include <stdint.h>
/*选择全局Q值并包括Qmath头文件。 */
#define global_Q 12.
包含"QmathLib.h"
volatile float res; //用于验证结果的浮点变量
内部主(无效)
{
_q qa,qb,qc; //使用全局类型的Q变量
/*禁用WDT。 */
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
/*基本全局Q操作。 */
QA =_Q (1.0);
qb =_Q (2.5);
QC = QA + qb;res=_QTOF (QC); // 3.5 = 1.0 + 2.5 res result data correct (Qc = QA + qb;res=_QTOF (QC);// QTO =校正结果数据)
QC = QC -_Qmpy2 (QA);res=_QTOF (QC); // 1.5 = 3.5 - 2*(1.0) rec结果数据正确
Qc =_Qbumpy (qb,qc);res=_QTOF (QC); // 3.75 = 2.5 * 1.5 rec result data incorrect 1.23.4375万 (Qc =_QTOF (QC);//=报告结果数据不正确 )
Qc =_Qdiv (qc,qb);res=_QTOF (QC); // 1.5 = 3.75 / 2.5 rec result data incorrect 0.0771484375 (Qc = QDIV (Qc,qb);res=_QTOF (QC);//
QC =_Qmpy2 (qb); res=_QTOF (QC); // 5 = 2* 2.5 res result data correct (Qc =_Qmpy2 (qb);res=_QTOF (QC);// 5 = 2*资源
返回0;
}
我假设Qmath工作正常,所以我设置中的某些内容一定是不正确的。 有什么建议?
此致,
艺术