This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4.7197万:MSP430F4.7197万

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THREEPHASEMETER-F449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665187/msp430f47197-msp430f47197

部件号:MSP430F4.7197万
主题中讨论的其他部件:TIDM-THREEPHASEMETer-F449

你好   

我们希望在智能仪表中实施DLMS COSEM协议  

我们正在使用TIDM-THREEPHASEMETer-F449参考板来实现此目的,我们有一个演示代码,它具有以下IAR IDE格式的库

iec6.2056万_46_link.R43

包装.R43.

SERVER_MSG.R43

Xframe.R43  

我们能否获得此核心库的源代码?  

如果是通过付款获得的,请告知价格和许可信息  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看Chander的回复并提供您的联系信息。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢