This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如何使用MSP432P401R Launchpad对不带USB2ANY的LMX2592进行编程

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661953/msp432p401r-how-to-program-lmx2592-without-usb2any-using-msp432p401r-launchpad

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:USB2ANYLMX2592TIDA-0.0626万

我正在开发TIDA-0.0626万参考设计,同样,我想对LMX2592进行编程。 但很遗憾,我没有USB2ANY来遵循参考设计中提供的指南。 我不知道如何使用 MSP432P401R启动板来编程LMX2592,请提供完整的资源指南,以便使用启动板对LMX2592进行编程,并提供详细说明。 我们非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,

    要将LaunchPad用作编程器,请移除板中间的管座行,然后将板的XDS110侧的10引脚管座连接到板上的10引脚JTAG管座。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。通过上述方法,我将能够使用软件TICS-PRO,因为它只能与USB2ANY连接,如果没有,我应该如何对其进行编程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,

    LMX2592是否支持用于编程的XDS110调试探测器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我不确定数据表中没有提及任何内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,

    谨慎的做法是,首先咨询LMX2592论坛,了解如何支持调试程序(如XDS110)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,

    问题是否已从您的方面解决。 如果是,请发布更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有解决我的问题。仍在尝试找出使用进行LMX2592编程的方法  

    MSP432P401R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "和对调试程序(如XDS110)的支持。"

    我想当OP说"程序"时,指的是"界面"。

    我认为,整个情况是毫无希望的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Danny

    LMX2592未提及它所具有的调试器支持。 因此,我想将海报重新定向到LMX2592论坛,以了解可用的编程工具。