This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP430F169:需要下载IAR 5.20 ................................................................1.

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665440/webench-tools-msp430f169-need-to-download-iar-5-20-1

部件号:MSP430F169
主题中讨论的其他部件:MSP-FET

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Olimex USB FET调试器只能与5.20 1或以下版本的IAR版本配合使用。

如何下载该版本或slac050z

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    IAR网站上最老的版本似乎是v v 5.40 ,因此请联系IAR获取5.20。 请记住,Olimex USB FET调试器已过时,我强烈建议切换到我们更新的MSP-FET调试器。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-现在是升级到TI器件的时候了。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒! 同时,请查看以下有关将新的MSP-FET与较旧的IDE版本配合使用的主题。 这只是需要注意的事情。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序