This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311微控制器IR反射感应参考设计

Guru**** 2769035 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665232/msp430fr2311-msp430fr2311-microcontroller-ir-reflection-sensing-reference-design

部件号:MSP430FR2311
是否可以使用TI提供的“MSP430FR2311微控制器IR反射参考设计”来进行开发和生产?

我期待您的回复。 谢谢你。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以。  

    但有些人在这里提醒。

    德州仪器(TI)的参考设计仅用于帮助正在开发系统的设计人员(“设计师”)
    集成了TI产品。 除已发布的文档中专门描述的测试外,TI没有进行任何测试
    特殊参考设计。
    TI提供的参考设计和任何其他技术,应用或设计建议,质量表征,可靠性数据或其他
    信息或服务不会扩展或以其他方式更改TI产品的适用已发布保修或保修免责声明,以及
    TI提供此类参考设计或其它项目不产生任何额外的义务或责任。
    TI保留对其参考设计和其它项目进行更正,增强,改进和其它更改的权利。
    Designer理解并同意Designer仍有责任在中使用其独立分析,评估和判断
    设计设计师的系统和产品,并全权负责确保其产品的安全性和合规性
    其产品(以及用于此类设计师产品的所有TI产品)以及所有适用法规,法律和其他适用法律
    要求。 Designer表示,就其应用程序而言,它拥有创建和实施所需的所有专业知识
    保障措施:(1)预测故障的危险后果,(2)监测故障及其后果,以及(3)减少故障
    可能导致损害的故障并采取适当措施的可能性。 设计者同意在使用或分发任何系统之前这样做
    包括TI产品在内,Designer将彻底测试此类系统以及此类系统中使用的此类TI产品的功能。
    除非双方的授权人员执行了特殊操作,否则设计师不得在生命攸关的医疗设备中使用任何TI产品
    专门管理此类使用的合同。 生命攸关的医疗设备是指可能导致此类设备故障的医疗设备
    严重的人身伤害或死亡(例如,生命支持,起搏器,除颤器,心泵, 神经刺激物和植入物)。 这样
    设备包括但不限于美国食品和药物管理局认定为III类设备和的所有医疗设备
    美国以外的等效分类
    设计人员只能在开发END时使用,复制和修改任何单独的TI参考设计
    包含该参考设计中标识的TI产品的产品。 但是,不提供任何其他明示或暗示的许可
    禁止反言或其他任何TI知识产权,并且不对任何技术或授予许可
    此处授予TI或任何第三方的知识产权,包括但不限于任何专利,
    与TI产品或的任何组合,机器或流程相关的版权,掩模作品权或其他知识产权
    使用服务。 TI发布的有关第三方产品或服务的信息并不构成使用此类产品的许可
    或服务,或其担保或背书。 使用上述参考设计或其他项目可能需要从获得许可证
    第三方拥有第三方的专利或其他知识产权,或TI授予的专利或其他知识产权许可
    TI的财产。
    TI参考设计和上述其它项目均按“原样”提供,并带有所有故障。 TI不承担任何责任
    有关参考设计或使用的所有其他明示或暗示的担保或声明
    参考设计,包括但不限于准确性或完整性,标题,任何流行病失败
    对适销性,特定用途适用性和非侵权性的担保和任何暗示担保
    第三方知识产权。
    TI对任何索赔(包括但不包括)概不负责,也不为设计者提供辩护或赔偿
    限于与产品组合相关或基于产品组合的任何侵权索赔
    在TI参考设计中或其他方面描述。 在任何情况下,TI都不对任何实际,直接,
    特殊,附属,间接,惩罚,偶然, 与相关的后果性或惩戒性损害
    或因参考设计或参考设计的使用而产生的问题,而无论TI是否
    已被告知此类损害的可能性。
    TI的半导体产品标准销售条款(www.ti.com/.../stdterms.htm) 适用于封装集成产品的销售
    电路产品。 其它条款可能适用于使用或销售其它类型的TI产品和服务。
    对于因Designer的不遵守而导致的任何损害,成本,损失和/或责任,Designer将向TI及其代表提供充分的赔偿
    及本通知的条款和规定。重要通知

    此致

    Gary