This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F169:USB到LPT1并行连接器

Guru**** 2944710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665218/msp430f169-usb-to-lpt1-parallel-connector

部件号:MSP430F169

我的最新PC没有用于Olimex JTAG调试的并行打印机连接器。  

我找到了一些USB到并行打印机适配器,但我认为这些只是布线适配器,不会创建LPT1端口。  看起来它们可能是解决方案的一部分。

那么,它们是否是使用LPT1连接器将最新IAR软件连接到Olimex MSP420F169板的解决方案?

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    我不相信有这样的解决方案,但您可能想尝试就此直接联系个人问责制(IAR)。 另外,请注意,Olimex USB FET调试器现已过时,因此我建议您切换到 MSP-FET以 进行调试。


    此致,

    Nathan