This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:使用MSP430的ADC

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665148/ccs-msp430f5529-adc-using-msp430

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们正在使用MSP430F5529为ADC和tp使用重复单通道转换模式将值存储在阵列中。

我们能获得一个计划吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rokesh,

    我建议查看MSP430Ware示例,这些示例说明了如何正确使用器件上的许多外设,包括MSP430F5529上的ADC。 我认为最有帮助的例子是这一个:
    dev.ti.com/.../

    此外,您还可以通过以下链接找到更多MSP430Ware示例:
    MSP430Ware: http://www.ti.com/tool/MSPWARE
    直接链接到MSP430F5529示例: www.ti.com/.../slac300

    此致,
    Caleb Overbay