This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:即将推出的D版MSP432微放大器和MSP432Ware

Guru**** 2613125 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665058/msp432p401r-upcoming-rev-d-msp432-micros-msp432ware

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:MSP432WARE

您好,

这是关于MSP432Ware及其与即将推出的Rev D MSP432微芯片的兼容性的问题。我们收到了芯片专家的通知:

http://download.siliconexpert.com/pdfs/2018/1/28/5/46/58/258/txn_/manual/slaz610n.pdf

我们主要关注的是,新版本D微芯片将与MSP432Ware不兼容。相反,它将与较新的MSP432SDK兼容。

http://www.ti.com/tool/MSP432Ware

这对我们来说是一种风险,因为我们刚刚开始生产,并且已经使用运行MSP432Ware的RevC微控制器完成了一系列可靠性测试。   

是否有新的RevD MSP432s何时发布的预测?您能否评论一下我们当前使用MSP432Ware的固件是否与RevD兼容?

我在4.3 SDK常见问题中发现了以下信息 :“对于现有的MSP432Ware用户,SDK更新 当前 不是必需的。”  何时强制执行?

此致,

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert,

     MSP432P401R/M Rev D已推出~1年,并且与MSP432Ware兼容。  MSP432Ware将在出现新的勘误表时继续获得错误修复,但所有项目都应使用SDK,因为任何新的扩展,改进,示例或培训都将在SDK中完成。 如果您对给定的功能有特定的顾虑,可以发送私人消息来讨论您的设计。

    此致,

     Bob L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,会这样做的 现在,版本D MSP432s是否通过供应商达到标准? 我们有一卷1000 Rev C MSP432显微镜,这就是为什么在硅专家通知我们之前没有注意到这一变化的原因。

    最佳,
    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert,
    是的,所有都是D修订版
    -Bob L.