This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 确认设备规格

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664507/confirm-the-device-specification

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。

[问题]
如果擦除闪存A段中的TLV结构,MSP430是否可能会被破坏?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kaka:

    请参阅下面相关主题中的我的评论。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    感谢您的回复。 我检查了您引入的URL,但无法理解为什么MSP430只会通过擦除校准数据而中断。 TLV值存储为DCO,ADC和温度值。

    请您详细解释原因吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为什么说“MSP430已损坏”? 在您进行测试时-它运行的是原始固件,对吗? 固件可能会破坏MSP430?

    要确定“MSP430已损坏”,必须使用简单的测试代码(如在默认DCO设置下运行的LED闪光灯)对其进行刷新。 如果此类代码不能正常运行,则我们可能怀疑MSP430发生了某种情况。

    简而言之:通过擦除校准数据段,您只能中断依赖于校准值的固件,而不能中断MSP430本身。

    进一步阅读: 我在另一个主题的帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我没有说“MSP430已损坏”。 我说过“MSP430将中断”。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kaka:

    将来,我建议您更具体地描述您的问题,因为"损坏"非常常见。 Ilmars在这里提供了一些优秀的适用反馈。 您的问题是否已得到解答?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序