This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:IAR或代码压缩器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665061/msp430fr2633-iar-or-code-compsoer

部件号:MSP430FR2633

您好,

我今天刚刚收到了我的captate开发套件,我想知道哪个IDE是最适合使用的,IAR或Code Composer。 我们非常感谢您提供任何建议。

谢谢!

Dick Brooks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    Captivate同样支持用于MSP430的IAR嵌入式工作平台以及Code Composer Studio。 代码生成功能支持这两种工具链,我们的示例项目也支持这两种工具链。 至于您喜欢使用哪种工具链,这完全由您决定。 我很乐意为您在任何一种工具中使用Captivate时遇到的任何问题提供支持。

    使用每种工具管理项目和工作空间的方式略有不同,因此务必记住这一点。 在Code Composer Studio中,导入新项目或示例项目时,该项目将被复制到CCS工作区,您所做的任何编辑都将应用于复制的文件。 在IAR中,当您导入新项目或示例项目时,IAR链接到就地文件,编辑将应用到源文件。 如果需要,您可以设置Code Composer以链接到文件,还可以在IAR中复制项目,但默认操作如上所述。 您可以随时发布您可能有的任何具体问题。

    此致,
    沃尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用CCS没有任何问题:)我不知道IAR现在是否需要任何类型的许可证,具体取决于msp430frX的代码大小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处查看IAR许可选项: www.iar.com/.../
    踢脚启动器版本目前具有8kB的最大代码大小限制。

    沃尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IAR是功利主义的-它只能工作,并且是跨平台的,如果你在许多MCU上工作,这是一件很重要的事情。

    CCS是免费的。

    如果您编写代码时非常小心,则无需进行任何修改即可在两个系统上编译它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Walter和其他人。 IAR中的8k限制使我的决定更加有效。 我将使用CCS,没有限制。

    感谢所有答复。 非常感谢。