This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2403:通过SBW接口实现EnergyTrace和电源

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665078/msp430g2403-energytrace-and-power-through-sbw-interface

部件号:MSP430G2403
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR2433,ENERGYTRACE

我们正在使用一个由CR1216供电的小型数据记录器。 我们使用MSP-EXP430FR2433 Launchad来测量 功耗(使用启动板为主板供电)。 我注意到,如果我仅使用GND,TEST和RST (使用电池时)将主板连接到启动板,则PCB工作正常。

据我了解,PCB由SBW接口通过  芯片内的夹紧二极管供电。  是这样吗?

由于Vcc以外还有其他电流流动,因此使用EnergyTrace时,会对测量结果产生怎样的影响?

谢谢!