This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:[需要入门提示]基于MSP432的数据记录器,基于使用蓝牙技术连接的Android平台。

Guru**** 2611795 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664855/ccs-in-need-of-starter-tips-msp432-based-datalogger-based-on-android-platform-connected-using-bluetooth-technology

主题中讨论的其他部件:CC2650MODA

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的贡献者


我最近在我的大学开始了一个项目,我想从您那里获得一些提示,以便了解开始的方式。 我的项目主题是"基于使用蓝牙技术连接的Android平台的MSP432数据记录器"。 主要想法是为Android平台制作一个应用程序,它将在我的智能手机上运行,并将显示不同连接传感器的输出,甚至是安装(电子茶壶温度调节)。  

用于此项目的资源如下:

* Android Studio (+ MIT App Inventor)

* Code Composer Studio

* MSP432微控制器

* 用于蓝牙连接的CC2650MODA

我想知道开始构建项目时必须使用的方法。 我真的不能想象一切将如何运作。 我需要一个建议,甚至是一些其他人与我进行类似项目的例子。  

我将非常感谢你们的帮助。

此致,

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让所有部件单独工作,然后将它们组合在一起。

    我会:
    让Android的蓝牙变得更好。
    连接所有传感器并进行测量。
    让传感器通过蓝牙与Android通话
    数据记录。

    数据存储在何处? 在432或Android上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还没有决定。 取决于在哪些方面更容易,更实用。 我自己不知道这一点。