This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:MSP432E401Y:PTP IEEE 1588堆栈支持?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664888/ccs-msp432e401y-msp432e401y-ptp-ieee-1588-stack-support

部件号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我看到了另一条关于MSP432E401Y PTP支持的线程。 是否估计何时可以将PTP应用程序支持添加到SDK?

TI是否已在PTP EMAC硬件的SDK中提供驱动程序?

是否可以从正式PTP存储库轻松移植?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dennis,

    目前我们没有PTP Daemon示例作为SDK的一部分。 但是,支持已计划好,团队正在努力将示例添加到即将推出的SDK中。 我们还计划添加测试要求和设置要求,以便客户可以轻松评估PTP支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果MSP432E401Y没有带PTPd端口的lwIP,您是否可以帮助我们参考与此处理器类似并且具有带PTPd的有效lwIP的另一个TI处理器?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dennis,

    建议的PTPd将与lwIP一起使用。 您可能看到的唯一其他处理器是AM33x系列Cortex A器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit:

    那么AM33x系列的器件具有具有具有lwIP + PTPd的现有SDK?

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dennis,

    我无法确定它是用于PTPd还是其他堆栈的lwIP。