This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:中断

Guru**** 2612455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664961/msp430g2553-interrupts

部件号:MSP430G2553

大家好,

在代码中,如何全局打开中断?假设我的代码如下所示-

#include <MSP4S.h>
内部主(无效)

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止WDT
P1DIR || BIT6;//将WFP 1.6 设置为输出方向
P1REN |= BIT3;//启用WFP 1.3 内部电阻
P1OUT |= BIT3;//将WFP 1.3 设置为上拉阻力
P1IES |= BIT3;// WFP 1.3 High/Low Edge.
P1IFG &=~BIT3;//已清除WFP 1.3 IFG
P1IE |= BIT3;//已启用WFP 1.3 中断
_BIS_SR_REGISTER (LPM4_bits + GIE);//输入带中断的LPM4
_NO_OPETION();//用于调试器
}
#pragma vector=Port1_vector
__interrupt void Port_1 (void)

P1OUT^= BIT6;//切换WFP 1.6
P1IES^= BIT3;
P1IFG&=~BIT3;//已清除WFP 1.3 IFG

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    您可以单独启用或通过通用中断启用(GIE)位启用可屏蔽intterups。

    在代码中,您将GIE位设置为:

    __bis_sr_register(LPM4_bits + GIE);-> 输入LPM4并启用所有可屏蔽中断。

    有关说明,请参阅《MSP430x2xx用户指南》中的2.2 Tm2可屏蔽中断一节。

    这是您想要的吗?

    此致,

    Britta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者,如果您不需要睡觉,只需:

    __enable_interrupit();