This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:PWM电路

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664933/msp430g2553-pwm-circuitry

部件号:MSP430G2553

大家好,

MSP430G2 LaunchPad中PWM电路的最大分辨率是多少?如何使用程序实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    我认为PWM生成 线程可以很好的回答您的问题。

    通常,您可以获得的最大PWM分辨率是时钟输入频率的一半,在您的MSP430G2xx器件上为16MHz;因此,您的最大PWM分辨率为8MHz。 它还取决于PWM所需的粒度。

    希望另一个线程帮助您获取正确的代码! 此外,您还可以使用我们 在driverlib中提供的示例 ,并根据您的应用所需的PWM频率调整代码示例。

    请告诉我它是否起作用。

    此致,

    Britta.