This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2533:将MSP430G2553与MCP2515和SN65HVD231D一起用于CAN通信

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664840/msp430g2533-using-msp430g2553-with-mcp2515-and-sn65hvd231d-for-can-communication

部件号:MSP430G2533
主题中讨论的其他部件:MSP430G2553

大家好,

我是CAN通信的新话题,我对我的项目有一个问题。 我想通过CAN从MSP430G2553发送和接收数据,因此我使用MCP2515控制器和SN65HVD231D收发器。 为了实现通信,我通过SPI连接了MCP2515。 现在我对需要使用的引脚感到困惑。 当然,我需要SPI通信的引脚,XCAN + RXCAN和INT (使用中断)。 但我需要TX0RTS,TX1RTS,TX2RTS,RX0BF,RX1BF做什么? 在数据表中,我了解到这些引脚可以用作缓冲区或普通GPIO,但我不想缓冲任何东西,我只想直接发送和接收数据。 我是否需要这些PIN? 如果是,我需要多少个(我遇到了问题,因为我的项目没有足够的PIN,但如果我不需要全部使用,我可以使用其中一个)

如果你能为我提供一个非常简单的收发程序就好了。 :)

非常感谢您的帮助!


此致,

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Simon,

    在MCP2515 数据表中,它说明了以下有关TX0RTS,TX1RTS,TX2RTS,RX0BF和RX1BF引脚的信息:

    提供中断引脚以实现更大的系统灵活性。 每个接收寄存器都有一个多用途中断引脚(以及特定的中断引脚),可用于指示已接收到有效的消息并将其加载到其中一个接收缓冲区。 可以选择使用特定的中断引脚。 通用中断引脚以及状态寄存器(通过SPI接口访问)也可用于确定何时收到有效消息。

    此外,还有三个引脚可用于启动已加载到三个传输寄存器之一的消息的即时传输。 使用这些引脚是可选的,因为也可以通过利用通过SPI接口访问的控制寄存器来完成初始化消息传输。

    这些引脚似乎不是必需的,所有操作都可以通过SPI接口完成。 以下设计不是TI的,而是采用没有这些引脚的仅SPI配置的MCP2515。

    下面是您可能会感兴趣的另一个资源。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序