[ MSP430F2112 ]段A擦除可能导致故障
您好,
您是否可以帮助我的客户调试他们在自己的主板上发现的MSP430F2112问题?
我的客户报告MSP430显示不稳定的操作和故障。
通过与客户的讨论,我们发现数据段A,所有FFs都被擦除。
根据我们的理解,如果删除A段,则无法正确设置处理器频率,最终会让MSP430在超出范围的情况下运行。
此外,我们还收到了客户提供的一些故障单元,并执行了曲线轨迹分析。
结果显示,与已知良好的设备相比,故障单元在针脚7 (RST/NMI/SBWTDIO)上具有略微不同的V/I特性。 
您是否认为段A擦除会导致此类故障?
谢谢!
肯
相关文章>:
MSP430F2112:BCM初始化:设置FCPU=16MHz
e2e.ti.com/.../66.2987万