This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:USB引导程序问题

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664884/msp432e411y-usb-bootloader-questions

部件号:MSP432E411Y

大家好,

我有几个MSP432问题:

  1. 我们是否有支持MSP432E4x1Y (或其它)的USB引导加载程序库和USB驱动程序?
  2. 我们是否有USB引导加载程序的示例代码?
  3. 如果有任何bootloader支持,则支持哪些文件系统?

谢谢!

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian:

    是的,我们有USB引导加载程序库和示例作为SimpleLink SDK的一部分。 SDK AS中提供了该示例项目

    C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_1_60_00_10\examples\nortos\MSP_EXP432E401Y\boot_loader\boot_serial_usb_flash

    引导加载程序支持USB设备的DFU类。 我们预计BSL脚本程序将在3月底之前支持PC上的USB DFU主机。 同时,在Windows PC上提供DFU支持,如下所示

    e2e.ti.com/.../244.3192万