请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2311 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我尝试解锁代码中的PMM寄存器,方法是使用CCS中已提供的宏定义将0xa500写入PMMMCTLO寄存器。 我尝试使用内部DAC为eCOMP模块创建参考电压。 但是,正如我在CCS上的注册窗口中观察到的那样,PMMCTLO注册在执行指令后从未更改为0xa500。 它始终读取为默认值0x9640。 结果是eCOMP输出始终保持在一种状态,无论其他输入(我从外部提供)中的电压是多少。 我的结论是,可能是因为我无法解锁PMM寄存器,所以从未创建过参考电压。 我可以补充一点,我甚至尝试了资源资源管理器中的一个示例。 但它仍然不起作用。 请帮助我解决此问题。
谢谢。