主题中讨论的其他部件:MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我´m使用ATM示例代码并尝试学习I2C。
I´m使用MSP430 Launchpad上的示例代码“Master TX Multiple Bytes to MSP430 Slave”和“Slave RX Multiple Bytes from MSP430 Master”。
我´s不知道是否可以在没有I2C状态机的情况下编写代码,并逐步使用 示波器来查看总线上发生的情况。
是否有一个代码用于了解它的工作原理? (C)
也许有以下定义:
#define I2C_SLC_INIT P1OUT&&~BIT6
#define I2C_SLC_HI P1DIR&=~BIT6
#define I2C_SLC_LOW P1DIR|=BIT6
#define I2C_SDA_init P1OUT&&~BIT7
#define I2C_SDA_HI P1DIR&=~BIT7
#define I2C_SDA_LOW P1DIR|=BIT7
提前感谢并致以最诚挚的问候